欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

  • 2022.09.19 10:03:00
  • 米思米
  • 1596

确保安全的理念

随着工作环境的变化,按照国际标准设计以确保安全的理念正在得以普及。

依赖于教育培训的安全

在日本,一直以来有强调教育和培训的趋势,以增强作业人员的危险意识和规避灾难能力。但是,由于生产形态与就业形态的变化,仅靠教育培训无法预防灾害发生的情况越来越多。

图1.教育培训示例

 什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

依靠技术与设计确保安全

主要在欧洲发展起来的“机械安全”理念,是通过风险评估分析机械设备中隐藏的危险,并根据分析结果实施本质安全机械设计,以避免危险灾难的发生。这些分析和设计方法已被确立为国际标准,现在在日本也已被确立为JIS。

图2.主要在欧洲发展起来的“机械安全”理念案例

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

通过按照标准分析风险并采取必要的措施,可以实现不会危及作业人员的安全机械装置。

图3.如果您在工作中不小心打开了门,机械将自动停止。

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

图4.机械停止前无法打开门

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

图5.由于门处于打开状态所以无法重新启动

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

图6.由于紧急停止,动力源必须停止

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

图7.由于第三方侵入所以无法重新启动

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

图8.即使发生故障,安全机械也会安全停机

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

安全机械设计的理念

基于“人会犯错”和“机械会坏”的理念,就可以设计出安全的机械装置。

图9.人会犯错:不依靠工作经验确保安全

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

图10.机械会坏:现场调整/保养时也确保安全

什么是机械安全(摘自NECA安全指导手册-制造现场中的安全措施-(第7版))

国际标准ISO 12100中定义了设计此类安全机械所需的风险评估和降低风险方法。此外,作为定义内容与该国际标准相同内容的JIS标准,JIS B 9700也已发布。

· ISO 12100:2010
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

· JIS B 9700:2013
机械类的安全性 - 设计通则 - 风险评估与降低风险


关联内容

Ø  国际安全规格与构造安全的步骤

Ø  安全防护/为附加保护措施做出贡献的安全设备

Ø  安全设备的正确运用 

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities